This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:ALERT 引脚双向触发

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1649848/ina228-alert-pin-trigger-bidirectional

器件型号: INA228

INA228 能否通过 i2c 测量双向电流、以及 ALERT 引脚能否在分流器上发生正负过流事件时触发。 (双向过流触发)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjoern、

    是 — INA228 支持通过 I2C 进行双向电流测量和双向过流警报。

    双向电流测量

    INA228 的分流电压寄存器 (VSHUNT) 使用二进制补码编码、支持 ±163.84mV 或±40.96mV 的满量程差分输入 、具体取决于 ADCRANGE 配置位。

    双向过流警报(ALERT 引脚)

    可以 使用两个独立的阈值寄存器在两个方向上的过流时触发 ALERT 引脚:

    方向

    阈值寄存器

    状态位

    默认(禁用)

    过流

    SOVL (分流过压限制)

    SHNTOL

    0x7FFF

    负过流

    SUVL (分流欠压限制)

    SHNTUL

    0x8000

    这两个阈值都使用二进制补码值、因此可独立将 SOVL 设置为正电流限值、将 SUVL 设置为负电流限值。 两者都可以同时激活 — INA228 支持同时 具有上限和下限的多个警报

    如何配置

    1. 将正过流阈值写入 SOVL 寄存器 (地址 0Ch)
    2. 将负过流阈值写入 SUVL 寄存器 (地址 0Dh)
    3. 通过 I2C 读取 DIAG_ALRT 寄存器(地址 0Bh)以确定哪个事件触发了 ALERT 引脚

    默认情况下、阈值设置为其极端值(有效禁用)。 将它们设置为任何其他值都会启用警报—测量值必须 超过 触发的阈值。

    此致、

    Mitch