This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331-Q1:器件温度等级

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1649788/lmv331-q1-device-temperature-grade

器件型号: LMV331-Q1

尊敬的专家:

我们想知道 LMV331-Q1 的器件温度等级、却找不到数据表中的信息。

以下是其他器件的示例:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定温度范围为−μ V 40°C 至+125°C。 这是 1 级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evie:

    显示了几个位置的温度。

    Δ V 40°C 至+125°C、即 1 级−。

    这是一个旧得多的数据表、首页上没有摘要。