This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:ESD 保护电路的安全工作范围

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012QML-SP, LMP2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1649711/lmp2012qml-sp-safe-operation-range-of-esd-protection-circuit

器件型号: LMP2012QML-SP
Thread 中讨论的其他器件: LMP2012

我还有一个关于 LMP2012QML-SP ESD 保护二极管电流额定值的后续问题(我过早结束了上一主题,拓扑结构)。 器件数据表指定了输入引脚上的最大 30mA 电流。 但是、如果此条件重复发生/长时间发生、是否存在 OPAMP 性能降低的风险? 如果是、是否有最大电流低于我们可以确定器件不会降级?

在我们的应用中、LMP2012 的输入电压将先于电源出现(使用串联电阻限制输入引脚的电流)。 这种情况会持续>1s、并可能在器件的整个生命周期(即每次上电时)内大约发生~1000 倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    30mA 是 ESD 二极管钳位时的最大电流。 Abs Max 表中有注释 (1)、这在很大程度上解释了它...

    “绝对最大额定值表示 超过之后可能对器件造成损坏的限值。 运行额定值表示的条件
    哪一个器件可以正常工作、但不确保特定性能限制。 有关保证的规格和测试条件、请参阅
    电气特性。 保证的规格仅适用于所列出的测试条件。 可能存在一些性能特性
    当器件未在列出的测试条件下运行时会降低。“

    我们建议尽可能降低钳位电流、理想情况是保持 1mA 或更低。

    如果这种情况经常发生、那么我们建议添加外部钳位/二极管、以免依赖于 ESD 结构。

    请参阅以下应用手册:

    运算放大器中的 ESD 单元