This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA600:INA600

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: INA600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1649679/ina600-ina600

器件型号: INA600

是否可以通过将外部电阻器连接到输入端子 (IN+、IN-) 并改变输入电阻来调整 INA600B 上的增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢使用 E2E! INA600 是一款集成式差分放大器、其电阻器值在内部按比例匹配。 通过添加外部电阻器、它们还必须具有非常低的容差和漂移、以便每个输入的阻抗接近相等、否则器件的 CMRR 将显著降低。 不过、 这是一种可以 调整增益的功能方式。

    除此之外、不同器件的绝对内部电阻值可能会变化+/–15%。 因此、为外部电阻器选择单个值会导致不同器件之间产生不同的增益公式、即使容差/漂移较低也是如此。

    因此、我们通常建议在差分放大器之后的另一级执行任何额外的调节。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Taylor Allan