Other Parts Discussed in Thread: LM741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM741
尊敬的运放支持团队:
我订购了 LM741CN/NOPBG4、但缺货。
LM741CN/NOPB 有库存、但其工作温度范围为 0°C、而不是–40°C。
如果它不是 G4 版本、那么它必须是 0°C 的原因是什么?
LM741 运算放大器数据表(修订版 D)
LM741CN/NOPB 有库存、但其工作温度范围为 0°C、而不是–40°C。
如果它不是 G4 版本、那么它必须是 0°C 的原因是什么?
LM741 运算放大器数据表(修订版 D)

此致、
Yuyama Hiroaki