This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY CAN't Detect BQ25798 电池充电器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TI-CHARGER-GUI, USB2ANY, BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1649117/usb2any-the-usb2any-can-t-detect-bq25798-battery-charger

器件型号: USB2ANY
主题中讨论的其他器件: TI-CHARGER-GUIBQ25798EVM、BQ25798

不使用 BQ25798EVM。 USB2ANy 连接到 TI-CHARGER-GUI 并通过 10 引脚电缆连接到评估板。 USB2ANY 无法检测评估板上的 BQ25798 芯片。 将 Salaae 逻辑分析仪连接到连接器 J8、从而对 I2C 总线活动进行 MINITOR。

USB2ANY 没有 I2C 活动、我尝试从 GUI 重新连接到芯片

我从 Total Phase 连接了一个 Aardvork I2C 适配器、并可以从 BQ25798 芯片读取寄存器。 Saleae 分析仪还可以正确捕获 I2C 活动。

USB2ANY 器件不会产生任何活动。

USB2ANY 器件是否有缺陷。 获得了 DigiKey 的认证。 它也没有用于任何形式软件更新的 ProMED。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh 您好:

    我会将您的 E2E 帖子转移到负责 BQ25798 的团队。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    可能需要更新 USB2ANY 固件。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了固件并配置了 I2C 接口。 使用指南没有提供任何步骤。 现在工作正常、并且可与 BQ25798EVM 连接正常