This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:MSL 标签差异 (MSL2 与 MSL3)

Guru**** 2918060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1649111/opa2277-msl-labeling-discrepancy-msl2-vs-msl3

器件型号: OPA2277

我们注意到发货时标记为 MSL 2。 但是、TI 网站和数据表表明器件为 MSL 3。

请澄清差异并确认正确的 MSL 分级。image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=OPA2277UA 显示、当前所有制造的芯片都具有 MSL 2。

    我想、在 改用 200mm 晶圆的过程中、MSL 从 3 毫米升级为 2 毫米、但只要某些仓库中可能有旧芯片、网站上仍然显示最坏情况的 MSL。

    此货件的标签正确。 您可以将这些设备视为 MSL 2 或 MSL 3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    同意克莱门斯。  MSL 等级通常由封装和包装地点决定、在晶圆过渡期间、会使用一个新的包装地点。  新站点已升级到 MSL 级别 2、但数据表未更新到 MSL 级别 3、因为某些器件仍有库存、可能仍具有较旧的站点 MSL 级别 (3)。  封装上的标签是内部器件的正确 MSL 级别、数据表仅显示最低可能的级别。

    希望这能回答您的问题。

    此致、
    Mike