This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL064A:质量问题 — TL064ACDR

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1648479/tl064a-quality-issue---tl064acdr

器件型号: TL064A
主题: TL064 中讨论的其他器件

IK_2026_004 -May.pdf 

“C:\Users\jfarkas\Documents\Texas\Joic - Good IC .jpg “

“C:\Users\jfarkas\Documents\Texas\Rossz_ic_cimke - Faulty IC .jpg 的标签“

“C:\Users\jfarkas\Documents\Texas\RosszIC - Faulty IC .jpg “

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件已更改;请参阅 PCN# 20230713001.1。 (新组装地点也使用不同的标记样式。) 不再提供带有旧芯片的芯片。

    保证的数据表参数没有改变。 您的电路可能尝试超过数据表限制。 请提供原理图和示波器迹线或电压测量值、以了解现在不正确的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    TL064 已从旧的 150mm 晶圆制造厂过渡到 300mm 晶圆制造厂。 请注意、2023年7月14日 上为此器件发出了产品变更通知、指明了设计变更。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5485/PCN20230713001.1.pdf

    您能帮助我们了解您的电路中出现的故障并提供原理图吗?

    此致、  
    Chris Featherstone