This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129-HT:基准引脚输入范围

Guru**** 2926570 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644592/ina129-ht-ref-pin-input-range

器件型号: INA129-HT

尊敬的专家:

我在数据表中找不到一个与 INA129-HT 中 REF 引脚的有效输入范围相关的信息。 请帮助了解此引脚的有效输入范围。

谢谢!

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您指出这一点。 我没有注意到它未包含在数据表中。 它们明确侧重于 REF = 0V 应用。  

    您知道客户的需求是什么吗? 例如:  

    • 所需的输出电压范围?  
    • 电源电压?
    • 输入共模范围  
    • 增益?  

    所提供的信息越多、就越能帮助确定有效的基准电压。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    该工程涉及将现有的 HTOP01 运算放大器替换为 OPA2333HT 或 INA129HT、以与增益为 29 的 Kulite 传感器连接。 一项关键要求是为温度校准添加 1-50mV 失调电压调整、同时保持硬件更改极少且固件相同。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您的背景。  

    我可以通过将输入连接到 1/2 Vs、然后向 REF 引脚施加正弦信号来验证 REF 引脚的输入范围。 我上没有任何设备、因此我需要订购一些设备才能进行测试。 可能需要一段时间才能到达这里。  

    这两者具有非常不同的引脚排列。 如果您使用这两个器件、似乎都需要旋转电路板。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您的检查。 我将等待您的测试结果。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我订购了零件。 我希望下周初就能得到它们、但随着事情的进展、我会让您保持在循环中!  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    谢谢你。 但现在、 您能否确认 该 引脚是否能够在 0.00V 至 100mV 范围内检测?

    请注意、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    请与我分享:

    • 您的电源电压是多少?
    • 您的输入电压是多少?
    • 您有多大的增益?

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    如前面所附的屏幕截图所示、电源电压为 4V5、增益为 29、VCM 为 2.25V(理想情况下)、最大偏差为 100mV。

    谢谢!

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我很抱歉问你已经提供了什么。  

    我仍然无法执行任何操作、直到让一些器件投入测试。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    这些零部件都进来了、我尽快进行测试。  

    我所做的是放置+/–10V 电源、将输入接地、并在基准引脚上放置一个以零为中心的正弦波。 当我这样做时、我看到在输出端出现任何削波之前、器件的基准电压可能从电源轨获得约 0.7V。  

    如果您有任何其他需求、请告诉我!  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    谢谢你。

    关于基准引脚的最小电压、该引脚是否支持 0.00V 至 0.1V(0-100mV 输入范围)?  客户将注入 0-50mV 范围内的基准/校正电压。

    您能否指定此引脚的电压输入范围? 是否是轨到轨输入? 工作需要 0.7V 的电压或最小 0.7V 的电压?

    谢谢!

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    您能指定此引脚的电压输入范围吗? 是否是轨到轨输入? 运行需要 0.7V 或最小电压?

    当然! 我也意识到我犯了一个错误。 该范围不对称。 实际上为 (V-)+ 0.1 <= VREF<=(V+)- 0.7V。  

    [引述 userid=“510099“ url=“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644592/ina129-ht-ref-pin-input-range/6358842 ]关于基准引脚的最小电压、该引脚是否支持 0.00V 至 0.1V(0-100mV 输入范围)?  客户将注入 0-50mV 范围内的基准/校正电压。

    我们来看看 客户的 原理图、其中电源为 0V 和 4.5V。 这意味着基准引脚的输入范围为 0.1V <=VREF<= 3.8V。 这表明基准引脚不支持电流电源 0V 至 0.1V 范围。 我建议调整电源、以支持较低的基准电压或更改注入其中的基准电压。  

    此致、

    Robert Clifton