This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:有关 AFE7950EVM RMA 的咨询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1647120/afe7950evm-inquiry-regarding-rma-for-afe7950evm

器件型号: AFE7950EVM

尊敬的 TI 团队:

这是 Macnica 的 Mai Nakatani。

我希望此消息能帮您找到答案。

我就 RMA 请求(故障分析/更换)与您联系。

我们 从 TI store 购买了 AFE7950EVM(TI 产品)、但发现交付的器件有缺陷。

具体来说、通常应该安装在电路板上的元件似乎缺失。

请查看随附的显示有缺陷的装置和正常装置的比较照片、以供您参考。
根据随附的 PDF、标识为“Altera MAX V“的组件似乎未安装在有缺陷的装置上。

如果您可以查看此案例并就是否可以继续 RMA 提供建议、我们将不胜感激。

非常感谢您访问 support.08B304ZC00070A.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mai:

    应安装 CPLD、Altera MAX V、不是问题。 CPLD 不用于 EVM 上的任何用途、因此我们现在使其不再安装。  

    此致、

    David Chaparro