This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:天然 Slewrate?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA928, TLV9001, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1647756/opa928-natural-slewrate

器件型号: OPA928
主题中讨论的其他器件: TLV9001OPA197

尊敬的 TI 团队:  

按照您的应用手册的讲座:在 SlewRate 上成长
我发现、对于我的应用和 OPA928、由于输入之间的电压差 VID 增加(用于产生 SlewRate)、放大器的自然压摆率至关重要。  
因此、我对 OPA928 有一些问题:  

该放大器上似乎有一个压摆增强电路、您能确认一下吗?  
如果是什么是天然 SlewRate 之前的增压?  

最后,如果你有一些图表的 VID 增加相比 SR / SRmax 我很乐意采取它!  
image.png

(类似此 TLV9001 的图)


感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后期编辑:

    您好 Gabriel、  

    请查看 Mike 的评论。 我们被误认为是、OPA928 没有与 OPA19x 系列相同的增益级。 我们将收集该曲线并将其发布在该线程中。 该应用手册对于讨论压摆增强仍然很有用、但我们将很快对 OPA928 的行为有更好的了解。  

    您好 Gabriel、  

    OPA928 具有压摆增强电路。 该器件中的压摆增强电路在放大器达到其平坦的自然压摆率限制之前被激活。 OPA928 具有与 OPA19X 系列类似的内部增益级。 我发布了一份有关全功率带宽和运算放大器失真的应用手册、点击此处可找到该应用手册、其中包含有关 OPA197 的详细信息:

    https://www.ti.com/lit/an/sdaa309/sdaa309.pdf?ts = 1779307965353&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

     请参阅输出变化率 (V/us) 与输入差分电压 (V) 图。 大约 0.1V 差分大约是压摆增强激活时的近似值。 由于这种非线性、THD 会增加、但器件不应在此水平上三角波形。  

    请注意、OPA928 与 OPA197 不完全相同。  我们将需要测量 OPA928 压摆率与 VID 之间的关系曲线、大约需要 1 周的时间来向您获取这些信息、并会在可用时发布信息。

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我们必须编辑上面的帖子、我向 Chris 误导了 OPA197 与 OPA928 VID 与输出压摆曲线的相对精度。  我们将得到针对 OPA928 测量的曲线、并发布在此处、给我们一周的时间来联系您。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您 的澄清、我将等待正确的曲线。  

    谢谢!  
    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    感谢您的耐心。 我们有器件、很快就会进行测量。 一旦有结果、我将在这里作出答复。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    我们测量了输出变化率与输入差分电压之间的关系。 请注意、在自然压摆限制开始之前激活压摆增强电路。 我希望这些信息对您有所帮助。 如果您有任何问题、请告知我们。

    此致、  

    Chris Featherstone