This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RUN-FDA-4567-EVM:电路板和射频线路的尺寸

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: RUN-FDA-4567-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1649805/run-fda-4567-evm-dimensions-of-board-and-rf-lines

器件型号: RUN-FDA-4567-EVM

尊敬的所有人:

为了评估使用 RUN-FDA-4567-EVM 评估板的可行性、我想知道以下尺寸

  • 电路板的外部尺寸、  
  • 安装孔的位置、
  • 射频线在板边缘的位置、
  • GSG 射频线路的间距。

我在板文档中找不到此信息。

谢谢!

Stefan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    • 电路板的尺寸为 2.35“ X 2.59“

    • 安装孔的中心在角处、距离电路板的每个边缘 200mil。

    • 射频线路距离顶部和底部边缘 775mil。 1040mil。

    希望这有所帮助。

    -Evan