This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4323:电源轨是不对称的(使用 LM7705 时)

Guru**** 2917850 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1649306/opa4323-power-rail-is-asymmetrical-when-using-lm7705

器件型号: OPA4323
主题中讨论的其他器件: LM7705

电源轨是不对称的(使用 LM7705 时)

大家好、支持团队。

我正在考虑使用 LM7705 来提高输出端接地附近的线性度。

我担心 LM7705 在高放大器增益时的噪声、但我还在分析其他潜在风险。

您能帮我解决这个问题吗?

请提供任何建议。

此致、

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、DH、

    LM7705 时钟为 92kHz。 我预计该时钟的一些谐波也会出现在 V-电源中。

    这些高增益放大器电路的带宽是多少? 显然、请将其保持在 92kHz 以下。  

    图表显示了负电源的 PSRR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Michallick-San

    感谢您的回答。

    BR

    DH