Other Parts Discussed in Thread: INA240, REF2033, REF30E
器件型号: INA240
主题中讨论的其他器件: REF2033、 REF30E
大家好、我正在设计一个 48V 三相逆变器、将连接到使用 40kHz FOC 算法控制的 BLDC 电机。
实际上、我设计的逆变器可以连接到“150“电机或“85“电机、如下图所示。
目前、电机由另一个商用驱动器控制、这些是我测量的电流(相位,总线和正交)值:

我将使用具有 12 位 ADC 的微控制器。
1) 我选择了 INA240 来进行相电流检测、您认为这是正确的选择吗?
2) RMS 值是否足以确定大小? 或者我们是否还需要最大/最小值和峰值?? ...对于矩形信号 IPK = IRMS/D 等
3) 假设 INA240 正常并使用 RMS 值、我附上了 我完成的计算… 正确吗?
(对于 Iphase,max ,我假设是使用示波器电流钳测量的 Iphase,max 的两倍,因此是 2,92A。 为 6A)


我设置了 G=50V/V 并计算出 Rsense = 6m Ω
如果您能就 50V/V 的计算和选择提供一些反馈意见、我将不胜感激