Other Parts Discussed in Thread: THS3091
器件型号: THS3091
我有一个具有 2 个级联 THS3091 放大器的设计、我处于放大器下方各层空洞的布局阶段。 我已经附上了我当前计划的图片--你能验证这是否合适、如果不合适、让我知道我应该调整什么吗? 图 1 是第 1 层的 3D、图 2 是接地层 2 的 3D(此空洞将再向下重复 2 层)、图 3 是叠加在顶层的地面空洞的 2D。 我还移除了反相输入节点周围顶层的接地端。 谢谢!



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
我会引用我们完成的 THS3491EVM(链接如下)。 在更高频率下进行的许多测试中、此 EVM 表现非常出色、因此这款 EVM 是一些高速布局实践的一个很好的示例。 纵观您的设计、我认为您会切开平面的所有适当部分。 我不确定第二级的输出端还有哪些连接、但我会考虑在两个级的输出端添加一些隔离电阻器。 如果电容导致稳定性问题、则具有一定的隔离电阻占位符总是有用的。 但是、我想知道器件的反馈中是否有电容器。 我不确定是否出现这种情况、因为封装的颜色与去耦电容相匹配。 通常、我不建议在反馈中使用电容器、因为这是电流反馈器件。 几乎总是会导致电路中的稳定性问题。
此致、
Ignacio