This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8261:请根据当前信息确定它是否可以被识别为原厂正品。

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1651705/lm8261-please-determine-whether-it-can-be-identified-as-an-original-authentic-product-based-on-the-current-information

器件型号: LM8261

 完整器件型号为 LM8261M5X/NOPB。 目前,有模具的照片,以及前后照片的设备。 根据这些信息、能否证实   709342f4cf1332d223442307d7cce06e.jpg0a4679a70333943c2563e2e20dbebfd1.jpg器件为 TI 原厂正品原件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确认背面的标记为“51J“? 此外、如果您提供了原始发货信息、我也可以验证器件是否为正版。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、背面的标记确认为 51J。 此时无法跟踪原始出厂发货信息。 还有一张图片是原始磁盘标签;它能否支持结论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhenhui:

    是的、原始磁盘标签将很有帮助。 您能提供一张照片吗?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhenhui:

    感谢您提供照片。 我可以确认器件是否真实。

    此致、
    嘉莉