This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6501-Q1:请求 TAS6501-Q1 驱动程序、参考软件或寄存器级示例代码

Guru**** 2927710 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1651801/tas6501-q1-request-for-tas6501-q1-driver-reference-software-or-register-level-example-code

器件型号: TAS6501-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424》

您好、

我目前正在使用 TI MSPM0 微控制器 通过 I²C I ² C 接口控制的 TAS6501QPWPRQ1 (TAS6501-Q1) 放大器开发一款汽车音频应用。

我想申请任何可帮助加快该器件驱动程序开发的可用软件资源、包括:

  • TAS6501-Q1 参考驱动程序源代码
  • 寄存器级初始化示例
  • TAS6501-Q1 的 MSPM0 固件示例
  • 评估板软件包
  • 与器件配置相关的应用手册
  • 寄存器编程指南
  • 以下项的示例序列:
    • 器件初始化
    • 放大器启用/禁用
    • 音量控制
    • 静音/取消静音
    • 故障诊断
    • 实时负载诊断功能
    • 电流检测配置

我们的目标环境是:

  • MCU:TI MSPM0
  • 接口:I²C
  • IDE:Code Composer Studio
  • 应用:汽车音频放大器控制

我查看了 TAS6501-Q1 产品文档和评估资源、但找不到任何公开可用的驱动程序包或参考固件。 器件文档指示可通过 TI 支持渠道和 E2E 论坛获得支持资源和技术帮助。

如果根据保密协议提供了任何非公开的参考软件、评估固件或应用示例、我将感谢有关如何获取访问权限的指导。

感谢您的支持。 我期待您的答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit

    现在,我们只有一个非常基本的驱动程序,我通过电子邮件与您分享,请检查它。

    完整功能仍在开发中、可能需要几个月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当前配置的器件/平台甚至 与 TAS6424 并不直接相关、因为目标器件是 TAS6501-Q1(单通道数字输入放大器)。

    添加对 TAS6501-Q1 的支持不应花费几个月的时间。 如果我的带宽允许、我可以在 2-3 天内完成初始驱动程序实施、并分享它以供审核和进一步 API 优化。

    同时、请先告知我是否应支持任何立即使用的功能集或最小使用的功能集。

    此致、
    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit

    我们没有专门处理驱动程序的软件工程师。 提供给您的文件具有基本结构、并包含初始化、启用/禁用等正常功能。  需要客户将其调整为目标 IC。  从 PPC3 软件中配置必要的寄存器。