This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4322:用于电机检测的放大器

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2322-Q1, OPA4322, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1652473/opa4322-q1-amp-used-in-motor-detection

器件型号: OPA4322
主题中讨论的其他器件: OPA2322-Q1、 TINA-TI

尊敬的团队:

客户正在在电机位置检测中评估 OPA2322-Q1、他们想知道:

  1. OPA4322 是否用于其他客户的电机位置检测?
  2. 他们使用以下仿真、发现结果不错、但是、当他们在实际电路板中进行此设计时、U1(电压跟随器)未达到 1.65V、大约比预期低 0.3V、您能帮助检查仿真是否存在问题吗? 谢谢。 47ddbf7b16a1a076bf5680beb7140ac3.jpeg

BRS、

Frank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机位置检测通常 涉及具有特定幅度和频率的激励信号(考虑 ALM2402F 等旋转变压器)、但您仅显示稳态直流偏置电压。  因此、他们计划使用什么激励信号? 如果他们看到 VF1=1.35V DC 从 VF1 到地是否有 450 欧姆负载?  请 点击下方窗口中的 Insert->Image/video/file 按钮、附上您的 Tina-TI 原理图。