This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8603-Q1:最小增益设置

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8603-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1652139/lmp8603-q1-minimum-gain-setting

器件型号: LMP8603-Q1

您好:

我想在具有可变电流范围 (0~25mA、–1.5A~1.5A) 的系统中使用 LMP8603-Q1 电流检测放大器。  我想通过将电阻器从 A1/A2 切换到接地来降低增益。  对于较低的电流范围 0~25mA、它将保持电阻器断开连接、因此增益为 100。  对于较高的电流范围–1.5A~1.5A、它将连接一个 2.7k Ω 电阻、如果我的计算正确、该电阻应将增益降至~2.6。  

以这种方式使用电流检测放大器是否存在任何问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您发送编修。  

    你的方法对我很好!

    我看不到您提出的建议有任何问题。 LMP8603-Q1 旨在解决增益衰减问题、而您的数学计算非常有用。

    您的增益计算恰到好处: 使用数据表中的公式:GR =(100 ×RR)/(RR + 100kΩ)与 2.7kΩ 电阻器:GR =(100 × 2700)/(2700 + 100000)= 2.63V/V✓

    为什么这是很好的: 芯片的内部设计实际上使这个非常简单。 它们专门引出了前置放大器(10 倍增益)和引脚 A1 和 A2 上输出缓冲器(10 倍增益)之间的信号路径、以便您可以执行此操作。 当您将该电阻从 A1/A2 连接到地时、只需使用内部 100kΩ 电阻器创建一个分压器。

    需要注意的几个方面:

    • 这种增益降低方法是稳定的 — 数据表中的不稳定警告仅适用于尝试使用正反馈来增加增益的情况
    • 该器件可以很好地处理输出饱和和配置更改(TI 工程师已在其他 E2E 主题上确认了这一点)
    • 您应该全部设置为双向±1.5A 检测、并将失调电压连接到 VS/2

    请牢记几个实际情况:

    • 与 2.7kΩ 相比、您使用的任何开关(模拟开关,MOSFET,继电器等)都应具有低导通电阻、并在打开时具有超小的漏电流
    • 仔细检查这两个电流范围是否将输出电压保持在线性范围内(大约 GND+0.3V 至 VCC –0.3V)
    • 在增益模式之间切换后、留出一点时间让它稳定下来

    您计划使用哪种类型的开关方法? 您的分流电阻器值和电源电压是多少? 这可能有助于我考虑其他任何注意事项。

    此致、  

    Joe