This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:在 PurePath Console 中添加应用(对于 TAS5756M)

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1652338/tas5756m-add-app-for-tas5756m-in-purepath-console

器件型号: TAS5756M

您好、

申请 PurePath Console 后、我收到并安装了 PurePath Console。 我知道这是一个可以为各种设备安装应用程序的环境。 在我的案例中、我不确定如何获取 TAS5756M 的应用程序。

我是否需要单独申请对应用程序的访问权限? 我无法在控制台中自行添加 EVM 应用(请联系 TI 团队以获取应用访问权限)。 如果有人能向我指出正确的方向,我会很高兴。

此外:我是否可以离线对其编程(无需连接到芯片或评估板)并随后将生成的配置文件加载到 TAS5756M 上、或者我是否需要建立连接才能对其进行编程?

提前感谢您、Johannes W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Johannes、

    由于这是一款较旧的器件、因此该器件应用程序位于 PPC2 上、而不是 PPC3。 如果更容易、您还可以离线写入脚本、并直接在 PPC3 的 I2C 主器件中运行它。

    此致、

    Isaac