This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505A-Q1:电源轨电流消耗

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1651402/tas2505a-q1-supply-rail-current-consumption

器件型号: TAS2505A-Q1

尊敬的 TI 团队:

我在汽车 远程信息处理应用中使用 TAS2505A-Q1。

为了进行电源树分析、我需要每个电源轨的有效电流消耗:

  • SPKVDD = 3.3V
  • AVDD = 1.8V
  • DVDD = 1.8V
  • IOVDD = 1.8V

数据表提供了关断电流和电源电压范围、但找不到 AVDD、SPKVDD、DVDD 和 IOVDD 的有效电流消耗。

我的音频输出要求为扬声器提供约 1W 的功率。

您能否提供正常运行期间 AVDD、DVDD 和 IOVDD 的典型和最大电流消耗? 或者、是否有任何建议的公式或方法来估算这些电流以用于电源树计算?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从参考手册中检查信息

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您提供的信息。

    您能否确认《TAS2505A 参考手册》是否也适用于 TAS2505A-Q1 器件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirthaarani:

    是的、 TAS2505A 参考手册也适用于 TAS2505A-Q1 器件

    Kevin