This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901B-Q1:LM2901 将能够接受电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1651836/lm2901b-q1-lm2901-will-it-be-able-to-accept-the-voltage

器件型号: LM2901B-Q1
主题: LM2901 中讨论的其他器件

我有些情况下、当 VCC 电源电压不可用但提供了 IC 的反相或同相端子时、会有什么影响? 它会损坏 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是少数具有过压容限输入的放大器之一。 绝对最大额定值允许高达 38V 的输入电压、独立于电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pradnya、

    LM2901 具有我们所说的“失效防护“输入。 输入电压最高可达+36V、会造成 OUT 损坏。

    请参阅比较器输入类型应用手册的第 2.3 节:

    比较器 输入 类型

    显然、在没有电源电压的情况下、输出条件将不正确(高电平)。