This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1922:OSFP 主机 INT/RSTn 和 LPWn/PRSn 解决方案

Guru**** 2943370 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1922, TLV4062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1650902/tlv1922-osfp-host-int-rstn-and-lpwn-prsn-solution

器件型号: TLV1922

您好、我遇到一篇文章、有人询问 OSFP 主机侧应用、有一个回复称:“ TLV1922 具有集成 2.5V 基准的双路比较器、但该器件很可能不适用于 OSFP 主机侧、因为该器件不是轨到轨输入。“
这是否意味着直接使用内部 2.5V 基准会导致输入超过共模电压范围 ((V+)- 2V)? 我计划使用 5V VCC 电源、这样可以提供 3V 的输入共模电压限制。 目前、我打算对输入端的 3.3V 与 2.5V 进行比较。 即使它略超出限值、是否存在比较失败的风险? 这样使用是否安全? 如果可以接受、您是否还可以帮助检查所附图中的连接是否正确?“
 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    为什么它们在 3.3V 或 5V 电源上使用 60V 器件???

    我们有几款具有内部基准的低压器件:

    https://www.ti.com/product-category/amplifiers/comparators/products.html#2192=Internal%20Reference&

    BTW:我们确实有一个适用于 OSFP 的器件 — TLV6722。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paul:
    1、我对前面不清楚的描述表示歉意。 我的设计适用于 主机端、但您推荐的器件适用于模块端。
    我注意到您之前建议将 TLV1922 用于主机侧电路(TLV4062:OSFP 主机 INT/RSTn 和 LPWn/PRSn 解决方案)
    您是否有任何专为使用 3.3V 电源轨工作的主机侧运行而设计的集成式 IC? 如果没有可用的低压替代方案、请建议使用适合主机侧实现的低压替代方案。
    2、TLV1922 具有 3.3V 至 5V 的输入电压范围
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    HO 建议使用 TLV1922 来提供 2.5V 内置基准。 但 TLV1922 专为高压应用而设计、具有 VCC 至 2V 输入电压限制。 因此、3.3V 电源上的最大输入电压为 3.3V - 2V = 1.3V(最大值)

    对于 3.3V 电源、建议使用低电压比较器。

    我们确实有其他具有内置基准的低电压比较器、但没有具有 2.5V 基准电压。

    请参阅 TLV406x 系列器件、该系列具有不同的基准电压、极性配置和输出类型。

    https://www.ti.com/product/TLV4062

    我们不能在公共论坛上讨论未来的产品。 您是否介意通过您的注册电子邮件地址与您联系、讨论主机端设备的未来发展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的答复。 为了更大限度地减少设计修订、我可以将原理图中显示的电路 VCC 电源更改为 12V 吗? 这样可提供 10V (12V 减 2V) 的最大共模输入电压、与我们的 3.3V 最大输入信号非常兼容。 如果可接受 12V 电源、请检查电路并告知我任何其他设计风险。
    此外、我授权您的营销团队通过我注册的电子邮件联系我们、以便详细讨论未来的主机端器件产品计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    是的。 您可以使用 12V 电压作为比较器电源、这样可以消除输入范围问题。

    我会让系统人员与您联系。