This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:浪涌电流突然无法为放大器加电

Guru**** 2927160 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B-Q1, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1651621/tps54360b-q1-there-is-sudden-in-rush-current-not-powering-up-the-amplifier

器件型号: TPS54360B-Q1
主题: TPS54360 中讨论的其他器件

您好:
我们目前使用的是 TPS54360B-Q1 稳压器和 TAS5760MTDAPRQ1 放大器。 由于突发浪涌电流、稳压器无法正确为放大器加电。 您能帮助吗?Circuit.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Partha

     TPS54360 是否进行电流限制运行? 您能在以下节点上分享一些波形吗?

    1. VIN
    2. 软件
    3. 输出电压

    此外、请检查以下内容   

    1. 如果您使用电源作为 TPS54360 输入、请检查其电流限值是否高于 1.5 x Iout_max*Vo/Vin
    2. 监控 EN 是否低于使能阈值

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare