This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371:Vdd 9V 时输出电压与输出电流间的关系图

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1651478/tlv2371-output-voltage-vs-output-current-graph-for-the-vdd-9v

器件型号: TLV2371

您好团队:

我在恒流源中使用运算放大器驱动 MOSFET、我需要为运算放大器的输入选择串联电阻。 运算放大器的输出端添加了 1 μ F 电容器、以减少振荡并确保 MOSFET 栅极和源极之间的稳定性、我需要检查运算放大器输出端的压降。 是否可以提供 VDD = 9V 时输出电压与输出电流的关系图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayjit、

    您能提供电路的原理图吗?  

    此致、

    Alex Curtis