This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA741:UA741CP // SO# 546434 上的批次代码和修订变更时序

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1650472/ua741-lot-code-and-timing-of-revision-change-on-ua741cp-so-546434

部件号: UA741

TI 团队大家好、

希望此消息能为您提供帮助。

 

我们的客户总共购买了 500 件部件号 UA741CP。 他们对批次代码、修订变更时间和修订号标识有一些疑问。

  1. Lot #57 的含义 AF KEM57 AF LEM57 AF LNM57 AF LFM 他们想知道这些批号中的数字和字母分别代表什么以及它们指示什么信息。

  2. 修订更改的时间

在 UA741CP 产品的修订历史记录中、有一个说明说明 PIN 1 和 PIN 5 已被移除。 (引脚 1 和引脚 5 分别为偏移 N1 和偏移 N2。) 他们想知道移除相应引脚的时间(年/月)。 移除插针之前的版本号。 移除插针后的版本号。

因此、客户想知道如何根据器件标识来识别修订版本号、或者是否有任何其他方法可以识别修订版本号? 请就此事提出建议。

如果可能、您能否提供关于批次代码的建议和解释、并分享 PCN 或此器件版本号标识的相关支持文档 (UA741CP)、以供客户生产参考。

我们希望您能协助提供此事的建议。

器件详细信息:

供应商 PO 编号 029-FH269 //发货数量:81pcs // COO:MX //日期代码:2529+5

 供应商 PO 编号 029-FF557 //发货数量:419 个// COO:MX //日期代码:2529+5

 

此致、

Lucas

Mouser Electronics Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    1. 第一个数字是组装年份
      1. 下面列出的所有器件均使用新芯片 、但没有 修整引脚功能。

        57AFLEM,

        57AFKEM,

        57AFLEM,

        57AFLNM、

        57AFLFM

    2. 与此器件的芯片变更相关的 PCN 为 20230713001新材料的首次发货日期为 2023年10月13日。  

    生产日期代码的前两位数字是年份、因此 2529+5 表示这些器件是 在 2025 年组装的。  

    要确定给定单元是否具有修整引脚功能、请执行以下操作:

    1. 如果生产日期代码以 22 或更低开头、则 它包含具有偏移修整引脚功能的旧芯片。
    2. 如果顶部标识上的第一个数字为 2 或更低、则 它包含具有失调修整引脚功能的旧芯片。
    3. 如果生产日期代码中列出的年份 为 24 或更高、则该器件 可能是新芯片、并且 没有修整引脚功能。  

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    美好的一天!

    感谢您的及时支持和宝贵建议。

    我们将与客户分享、任何进一步的查询都将返回给您。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    很乐意提供帮助! 如果他们有任何后续问题、请随时联系 Slight smile

    此致、

    Alex Curtis