This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031-Q1:输出不切换

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805, TLV7031, TLV3511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1650729/tlv7031-q1-output-does-not-toggle

器件型号: TLV7031-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TLV1805TLV7031

您好、

该器件用于+5V 电路、输入范围为 200mVpp 至 5Vpp。 该器件配置为同相迟滞、其中+IN 上有一个 5k Ω 电阻器和一个 1M 反馈电阻器。 将 2.5V 基准连接到-IN。

当信号 (220kHz) 连接到输入大于~2Vpp 时、输出进入+5V 电源轨、并且不再与输入切换。 低于 2Vpp 时、输出会切换、但占空比不为 50%。

同一电路在使用 TLV1805 比较器时运行良好、并以相同的方式连接相同的外部元件、但不同的引脚编号是引脚排列不同的。

我想知道 TLV7031 为什么不工作。

谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您正在突破 TLV7031 的极限。 这是一款毫微功耗器件、速度慢。 125kHz 是理论限值 (Fmax)。

    FMAX = 1/(TPLH + TPHL)= 1/(4us + 4us)= 1 /(8us)= 125kHz

    1/ 250kHz = 4us、4us/2 = 2us。

    您需要响应时间小于 2us 的比较器。 这是*理论*最小响应时间。

    如果您希望边缘干净对称、我会寻找小于 1us 的器件。 输出越快、越干净、但会降低电源电流。

    电源电流是否重要? 尺寸?

    我建议尝试 TLV1811-Q1 或 TLV3511-Q1 。 两种器件都具有与 TLV7031 相同的引脚排列、可直接替代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    非常感谢您的快速和有用的指导。

    我想知道为什么使用 TI 提供的 Spice 模型的 LTSpice 仿真即使在 1MHz 下也没有出现任何输出降级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    感谢您的帖子和论坛的支持。  理想情况下、我们的宏模型能够模拟信号摆幅的这种依赖性、但此时它们无法模仿。  似乎我们需要更多基于晶体管的模型才能捕捉这种效应。

    Chuck