This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:最大 输入引脚处的电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1647789/lmp2012qml-sp-max-current-at-input-pin

器件型号: LMP2012QML-SP

与运算放大器一样常见、LMP2012QML-SP 的数据表规定输入电压不得超过电源电压(差分和共模输入范围的绝对最大额定值)。

但是、我注意到绝对最大额定值也指定了输入引脚上 30mA 的最大电流。 该限值是否反映最大值 有哪些额定钳位二极管? 即、只要电流保持限制在 30mA 以下、即使输入电压超过电源电压、器件也是安全的吗?

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  绝对最大额定值表指定了输入共模电压超过其电源轨(通过正向偏置 ESD 二极管)时的最大输入电流。  只要输入电流限制为 30mA 或更小(例如,通过添加串联输入电阻器)、就不会发生损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 现在、接下来的问题弹出了在这种情况下器件性能是否会下降。 分别是、如果有最大输入电流、我们可以确定 OPAMP 性能不会下降?

    在我们的应用中、可能会在 OPAMP 未通电时向放大器施加输入电压。 我们确实有一个与 OPAMP 输入串联的电阻器、用于限制流入器件的电流。 但是、这种情况(即通过 OPAMP ESD 二极管驱动的电流)在电路寿命内可能持续>1s、并在电路寿命内大约发生~1000 倍(每次上电时)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    根据经验、当预计会定期发生事件时、假设每次系统上电时、我们建议将绝对最大值降低 10 倍  ESD 二极管并不用于提供直流保护、但由于高速 ESD 瞬态事件的电流可能更高(授予的时间比 1 秒短得多)、因此我们预计不会发生任何长期损坏。  因此、如果增加输入电阻不会影响系统性能、我们建议将电流增加以将其限制为绝对最大值的 10 倍。

    Chuck