This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:OPA380 TIA 的寿命

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA380, OPA381, OPA2383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1647657/opa380-longevity-of-opa380-tias

器件型号: OPA380
主题中讨论的其他器件: OPA381OPA2383

大家好!
我希望将 OPA380 (8 引脚 VSSOP) 封装用于光学检测项目。
我对该器件的寿命/供货情况有点担心。  
从聊天 GPT 讨论中、它发现此部件已接近 20 年。

任何人都可以帮助澄清这一点吗? 此外、TI 是否会在不远的将来将这款器件推向市场?

我需要的只是继续使用此器件。 如果没有,我可能需要找到合适的替代产品 — 我目前正在努力解决这一问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mat、

     OPA380 于 2003 年发布、因此已有 20 多年的历史。 我们建议将器件移至我们较新的产品系列;但是、如果器件当前处于激活状态并满足 我们 在此处列出的淘汰策略中列出的某种条件、则您可以预测器件是否可用。  

     您的 TIA 设计要求是什么、我们可以帮助您在我们的新器件上找到合适的替代产品。 TIA 可由我们的任何常规电压反馈放大器配置。 为了筛选最适合您应用的放大器、下面列出了我们通常会询问的有关 TIA 特定应用的问题:  

    1. 您的可用电压是多少(+/–2.5V、+/–5V、+5V 等)
    2. 您的光学传感器(PD、APD 等)的预期输入电流范围是多少?
    3. 放大器所需的输出电压范围是多少?
    4.  光学传感器(PD、APD 等)的内部电容是多少。 如果是 APD、则有一个电容与反向偏置电压的关系图。  
    5. 您的闭环带宽要求是什么(脉冲的上升时间,或者如果不需要该低电平,则在脉冲宽度内或通过下一个脉冲信息)

    谢谢您、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的答复。

    这里提供了更多有关我们应用的信息。  
    信号变化非常缓慢(约 1kHz)。 我不需要超高速运算放大器。  
    此外、我想了解采用同一封装 (VSSOP-8) 封装的运算放大器还有其他哪些选项、这是较新的选项(10 年内)和斩波稳定选项(零漂移)。
    可用电源电压范围为 3.3V 至–0.230mV。 之前、我们使用+/–5V 来提供真正的零输出。 但现在我们已经过渡到使用–230mV 电源轨发生器来提供真正的零输出。

    2.我希望能测量约 600pA 至 300uA 的电流。 信号链下方还有其他增益级、用于确保对整个范围进行充分测量。 因此、测量范围在这里不是问题。


    3.放大器所需的输出电压是混合响应。 TIA 输出预计不是轨到轨输出(在整个轨到轨行为中,我们更喜欢线性度和精度)。 OPA380 摆幅接近正轨(取决于负载)。

    4.我们目前使用的光电二极管是 OSD15-5T、它在 0 反向电压下的电容为 390pF。 我们将在光伏模式下使用它。

    5、系统的最大带宽约为 1kHz。

    我希望远离 具有专有或特殊封装的设备、以确保系统能够可靠地制造。 此外、我还希望具备足够的灵活性、以便通过保持封装的通用性来确保产品的连续性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mat、

     感谢您提供更多信息!  

      您的可用电流范围相当大、这足以提供多个级。 在这种情况下、我们必须在 TIA 级设计 300uA 的电流。 对于单电源 3.3V 配置、这样会将反馈电阻器设置为 10k Ω、最大输出电压约为 3V。 这意味着在最小电流范围内、输出约为 6uV。 很高兴您能够使用–0.230mV 电源轨向下扩展至 0V、但由于最大电流范围为 3V、因此我推荐使用轨到轨放大器。  

     通过对低带宽的需求和中增益电阻器、可以肯定不需要高速放大器:  

     我会将此主题重定向到我们的精密放大器组。 它们已将放大器释放至 fA 的输入电流噪声或非常低的失调电压(具体取决于 10k Ω 反馈电阻器的主导地位)、这些放大器在这里会非常重要、因为您的 600pA 的低电流输入。 在 6uV 输出下、我认为失调电压在这里是首要考虑因素、但快速浏览精密放大器产品系列:OPAx388 或 OPAx392 均可在这里工作。 我将把它留给团队以确认或建议更好的器件、他们将很快回复此主题。  

     我想提出一个建议、即在您的应用中、如果您稍后在信号链后面使用单端差分 ADC:

    1. 跨阻 放大器 可变/可编程增益放大器(单端)  ADC
    2. 跨阻 放大器   可变/可编程增益放大器(单端或差分)  → 差分放大器  ADC

    谢谢您、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mat、

    OPA2383DGKR 是一款新型 (2024) 零漂移双通道运算放大器(引脚排列极其常见)、输入电流低于平均值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    OPA2383 就像您所说的双通道运算放大器。 OPA380 是一款采用 MSOP 封装的单通道运算放大器。 还有 其他 与 OPA380 类似且更新得多的吗? 我知道有一款 OPA381、这是 OPA380 的直接替代产品、但这个相当旧。  
    如有任何帮助、我们将不胜感激。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    垫子、

    有单个运算放大器 OPA383DBVR。 不同的封装、不同的引脚排列

    有双通道运算放大器 OPA2383DGKR。 相同的封装、 不同的引脚排列

     如果您需要相同的封装和引脚排列、那么我没有替代方案。