Other Parts Discussed in Thread: OPA323, TLV9001, TLV2401
器件型号: OPA323
主题中讨论的其他器件: TLV9001、 TLV2401
您好:
我对 OPA323 输入电压的绝对最大额定值有疑问。 这些值是参考 V+和 V-还是作为绝对值?
注 2 指出了可以摆动到 V+以上但不能高于+–6V。 我假设这意味着差分输入电压。 这是否意味着我可以在 V+上实现 3.3V 电压、在 IN1-上实现 3.3V 电压、在 IN1+上实现 9V 电压。
满足注释要求、并且 V+没有钳位二极管。
借助 LT1783 之类的顶部放大器、我们可以使用 OP232 作为替代产品吗?您可以向我介绍其他 TI 替代产品吗?
我很乐意回答任何问题
此致