This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM361:LM361N/NOPB 现代替代产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL712, TLV3502, TL3016, LM361, TLV3602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1650721/lm361-lm361n-nopb-modern-alternative

部件号: LM361
主题中讨论的其他器件: TL3016 、TL712、 TLV3602、TLV3502

您好:

我正在努力使用现代元件重新设计传统 PCB。  但是、我在确定 LM361N/NOPB 的“直接插入“(更多的功能方面)替换时遇到了问题。  我的第一张照片是使用 LM361MX/NOPB、但不推荐用于新设计。  请注意、选通引脚未被使用、因此在新的 IC 中不需要这些引脚。  因此,我几乎没有以前的设计信息,因为以前的设计师在一段时间前退休了,团队一直试图做一个“逆向工程“,他做了什么,以了解什么是真正需要的(其中大部分来自目前手头的零件,不是因为规格或任何类似的东西)。  在 TI 网站上、我发现 TL712 和 TL3016 “类似“、但没有一个器件可以接收 5V 电平输入。  如果您能将我定位到一个合适的替代方案将非常感谢。   

提前感谢、


Jonathan Alicea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、

    我们没有计划停止使用任何 LM361xx/NOPB 器件。

    由于锡铅涂层、非/NOPB 已停产(由于 RoHS,这些日子不那么受欢迎)。

    您在哪里看到 NRND 通知? 这是否来自第三方器件采购公司?

    您能分享原理图和应用要求吗? 如果您不想公开展示、我可以直接通过您注册的电子邮件地址与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的联系!  

    我正在阅读““>e2e.ti.com/.../lm361-lm361“ 、其中 您提到:

    “LM361 是最后一款 30V 差分推挽器件。 全 30V 摆幅差分应用非常罕见、因此没有设计替代产品的积极性。

    现在的趋势是随着速度的增加而降低电压差分摆幅。 大摆幅+快速边沿= EMI 问题。 新器件的电压为 5V、甚至最大电压为 3V。“

    然后我用谷歌 AI 搜索,它回答:

    ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"=""> Texas Instruments 的 LM361Mx/NOPB 高速差分比较器目前正在 ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">供货 、可供购买。 但是、由于它是一种较旧的传统双极组件、可在传统的\(\pm15\text{V}\) 运算放大器电源上运行 ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"=""> 、因此通常不建议将其用于全新的新建领域设计、除非您明确需要传统的电源轨或正在维护现有的硬件平台。“

    但是、TI 参考文献并未确认相关情况。   这两个来源假设不建议这样做。  

    尽管如此、尽管这是一种新的设计、但它适用于传统产品。   我无法公开共享设计、 但我们可以交换电子邮件(我的电子邮件地址最近更改:) 。   因此、我将使用 LM361MX/NOPB 继续开展您的工作并继续进行设计。  但是、如果您有一个新的 IC 从长远来看会让我们受益、我将不胜感激。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    LM361 仍然有稳定的销售,但实际上不足以在这一点上重新设计(除非你想每年购买数百万!)。 但它确实具有独特的功能(差分 5V 推挽输出、频闪、30V 电源)。

    “差分“输出市场现在主要是降低摆幅 (400800mV)、例如 LVDS、CML 或各种“ECL。 我们认为其中一些低至 250ps。

    我将通过电子邮件与您联系以获取您的设计(我删除了上面的电子邮件以获取隐私)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    根据我们的电子邮件分类、我会 将有关提议的 TLV3502 或 TLV3602 的信息传递给我的设计团队、并选择合适的本机分辨率。

    再次感谢您的支持、

    Jonathan Alicea