Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM, TAS2557
器件型号: TAS2557EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2557
我正在尝试禁用 TAS2557EVM 上的电压限制器、或者将其设置为 9V。
我进入设备控制页面,根据需要调整设置,顶部的通知说,“所做的更改将应用到音频处理页面的设备“(我可以有一个“应用“按钮吗?)。
我返回 TAS2557 主页、打开“调优和音频处理“页面、根据上一条消息、这应该意味着现在应用了更改。
电压限制器仍会启动并以与电压限制器设置为默认 7V5 时相同的扬声器测量输出电平切断所有输出。
此外,这样做有时会完全杀死音频,直到我再次运行系统检查(它经常挂起,迫使我关闭并重新打开应用程序或重新启动我的 PC )。
根据数据表、似乎没有方法可以通过直接 i2c 写入寄存器来禁用电压限制器。
有任何建议吗?