Other Parts Discussed in Thread: XTR111, OPA2197
器件型号: XTR111
主题中讨论的其他器件: OPA2197
您好:
我们在一个简单的 4 –20mA 电流环路应用中使用 XTR111、并在其输出端使用 TPS26614 实现额外的环路保护。 但是、我们已经看到 XTR111 在多个卡上发生故障、即使输出端没有故障、也会提供 33 –34mA 的限制电流。
电路如此处所示。 输入电压在 0V 至 4V 直流范围内。
您能支持我们解决这个问题吗?
此致
Gaurav