This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111 损坏

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1645613/xtr111-xtr111-damage

器件型号: XTR111
主题中讨论的其他器件: OPA2197

您好:

我们在一个简单的 4 –20mA 电流环路应用中使用 XTR111、并在其输出端使用 TPS26614 实现额外的环路保护。 但是、我们已经看到 XTR111 在多个卡上发生故障、即使输出端没有故障、也会提供 33 –34mA 的限制电流。

电路如此处所示。 输入电压在 0V 至 4V 直流范围内。

您能支持我们解决这个问题吗?  

此致

Gaurav

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    请帮助回答以下问题以帮助澄清:  

    您是否存在故障率或者使用哪种 XTR111 器件进行电流限制的趋势? 此应用程序以前是否工作正常、现在您看到了故障? 您是否进行了 A-B-A 交换来查看 XTR111 器件是否出现故障?  

    您在何处测量输出电流? 在 XTR 的输出端 (CURR_LOOP_OUT) 或在 TPS26614 之后?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    1) 我们看到 2 个 IC 故障,总共约 60 个节点

    2) 是的,应用程序以前工作过。

    3) 将 A 的故障 IC 与 B 的良好 IC 交换使 B 失败, A 开始工作。

    4) 无论我们是直接在 XTR111 的输出端还是在 TPS26614 之后测量电流 — 在这两种情况下,都显示了~33mA 的限制电流。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:  

    我对您交换已知良好的 IC、然后重新测试故障设备的第三条陈述感到有点困惑。  

    3) 将 A 的失败 IC 与 B 的良好 IC 交换使 B 失败、A 开始工作。

    设备 A 在更换后是否不再出现故障? 它是否在运行一段时间后恢复? 您是否在多个 PCB 上进行了测试?  

    您是否有输入和输出的波形? 您能分享更多的输入和输出原理图、以及 XTR111 直接连接到的电路吗?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    是的、装置 A 不再出现故障、尽管我们仍在监控其是否持续运行。 我们在两个有故障的 PCB 上也做了同样的工作。

    输出摆幅如下所示、它具有 TPS26614 保护、后跟 TVS。 输入来自电压跟随器 OPAMP 级。

    XTR111 输入(引脚 6 — 黄色)和 TPS26614 输出(引脚 5 — 蓝色)的波形如下图所示。 在这种情况下、输入是 80Hz、200mV 峰峰值信号、直流失调电压为 1.2V、输出使用 100 欧姆负载端接。 我们在输出端看到的是~μ A 33mA (3.3V) 的限制电流。 由于 TPS26614 自动重试功能、会出现脉动。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaurav、  

    Ashley 因出差而不在办公室、因此我将继续提供此线程支持。  

    您能否说明连接到“BUFFER_OUT“另一侧的设备?  

    对于 4 –20mA 应用、我希望可以看到如下的缩放输入:  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    请参阅下面的输入电路。 4 –20mA 传感器输入通过 200 欧姆电阻进行感测。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在等待对我们的问题的答复。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    对延迟深表歉意。

    Caro 和 Ashley 目前正在外出、但下周应回到办公室。  

    我已经通读了 E2E 主题、您说过、部件交换表明以前无法正常工作的部件现在可以正常工作、已知正常的部件停止工作。 这导致我认为系统中还会发生其他事情。 这种行为对我来说真的很有趣。 您是否尝试过换用电路板上的任何其他器件?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaurav、  

    假设 OPA2197 引脚 3 处的电压为 0.8V (4mA) 至 4V (20mA)、如下图所示、是否正确?  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉响应延迟、我的回复从未发布、并且线程从仪表板中消失。  

    感谢您的 ping、请查看上面的回答。  

    祝您一切顺利、
    Carolina