This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA600:INA600C 何时上市?

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1653503/ina600-when-ina600c-will-be-available

器件型号: INA600

我对 INA600 放大器很感兴趣、但对于我的应用、INA600C 会更合适、

那么、我想问一下、TI 何时计划以 1/12 增益发布 IN600C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    感谢使用 E2E!  我们目前没有计划在今年发布 INA600C/D/E、因此这些型号很可能最早为 2027 年。  

    出于好奇心、 您是否能够说明如何在这种情况下使用 INA600? 这将有助于未来的支持更好地了解它的使用方式、我们可能会有符合您要求的当前解决方案。 如果需要、您可以向我发送朋友请求、我们可以私下讨论。

    此致、

    Taylor Allan