This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238-Q1:VBus 引脚的端接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1653475/ina238-q1-termination-for-vbus-pin

器件型号: INA238-Q1
主题中讨论的其他器件: INA238

你(们)好  

我不想在使用 INA238 的设计中进行任何电压测量、如果 VBUS 引脚未使用、应采用何种端接方法、我是否应该将其悬空或通过一些 PD 连接到 GND 或直接短接至 GND、建议采用相同的端接方法。  

此致

Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    您可以直接将 VBUS 引脚接地、但请注意 VBUS 引脚的绝对最大额定值、并确保电压电平不超过它们。

    此致、
    Mallika Senthil