Other Parts Discussed in Thread: TAS5815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TAS5815
主题: TAS5805 中讨论的其他器件
我们正在考虑音频设计的两种选项之一。 扬声器负载为 25W、VCC 为 24V。
我们目前正在简化 TAS5805 放大器、但在数据表中加载为 25W 的功率时会出现过热问题、TAS5815 看起来会是更高效的选择、并会降低工作温度。
如果我们关注 TAS5815 的供应链、TI 是否能够支持 100K AAU、那么每个月的供应链的交货周期是 5k 至 10k pC。