Other Parts Discussed in Thread: TAS5802, TAS2563, TAS2781
器件型号: TAS5802
主题中讨论的其他器件: TAS2563、 TAS2781
主题:TAS5802:如何在整个输入范围内实现连续动态 EQ (DEQ)/动态低音扩展?
说明:
大家好、TI 音频专家。
我们目前正在设计采用 TAS5802 数字输入 D 类放大器的智能扬声器系统。 为了最大限度地提高声学性能、同时确保系统可靠性、我们打算实现连续动态 EQ (DEQ)/动态低音扩展功能、该功能根据实时输入信号电平(从 0dBFS 到–36dBFS)自动调整低频响应。
我们的目标规范包括 4 个分立式运行里程碑、旨在说明预期的行为:
- 0dBFS 情况(扬声器/放大器保护):从 150Hz 开始的低频衰减、具有–12dB/oct 斜率、以保护扬声器驱动器免受过度偏移的影响、并防止放大器在最大音量下削波。
- –12dBFS 情况(旁路):不应用额外的信号处理;信号以平坦的基线响应通过。
- –24dBFS 情况(低电平低音增强):低频增强从扬声器的原生衰减启动频率 (100Hz) 开始、一直下降到 60Hz 的目标低频、相对于基线实现+12dB 的最大增强。
- –36dBFS 情况(超低电平低音增强):低频增强从 100Hz 开始、一直到 30Hz 的目标低频、相对于基线实现+24dB 的最大增强。
此行为的概念曲线如下面的图 1 所示:

[图 1:Concept_DEQ_DEQ_png] Target_Response
关键要求:虽然这 4 个等级定义了我们的主要里程碑、但 EQ 调整必须在整个 0dBFS 至–36dBFS 频谱范围内完全连续且动态。 滤波器特性必须根据输入电平包络顺利地实时内插、而不是在静态曲线之间离散地进行步进切换。
当前状态和验证:
我们已就此要求与 TI 韩国进行了磋商。 当地支持团队告诉我们、虽然 TAS5802 支持每个离散级别的静态 EQ 配置移位、但它在 DSP 流水线中缺少一个由硬件驱动的本地连续“动态 EQ“处理块。
为了证明目标声学目标曲线的可行性、我们已经在离散电平下、在 6 Ω 虚拟负载上成功测试并验证了各个双二阶配置文件。 如图 2 所示、当静态编程时、低音扬声器和高音扬声器信号路径的各个曲线的表现完全符合预期:

[图 2:Measured_Discrete_ EQ_Results.png ]
由于单个控制运行良好、我们希望 TI HQ 音频 DSP 架构团队回顾、了解如何将这一差距弥合到完全连续的动态系统中。
向 TI HQ 专家提问:
- TAS5802 DSP 架构(或 PurePath Console 3 内部)中是否有任何本机、未记录的块或高级组件可以促进真正连续、依赖于信号的动态 EQ/动态低音扩展?
- 能否通过创造性地配置内置自动增益限制器 (AGL) 或动态范围压缩器 (DRC) 模块(例如使用特定的子频带 Sidechain 路由)来实现这种持续调整?
- 或者、如果我们采用外部主机 MCU 来执行实时包络检测并在运行时通过 I2C 动态重新计算/写入双二阶滤波器系数、TAS5802 架构是否能够处理快速、连续的系数更新? 如果是、为了避免出现咔嗒声、砰砰声或拉链噪声等音频伪影、建议的 I2C 更新频率上限是多少?
- 如果 TAS5802 无法支持这种持续要求、您是否建议使用任何替代的 TI 智能放大器器件(例如 TAS2563、TAS2781 或更高层的 TAS6x 系列)或应用手册来支持开箱即用的连续动态低音扩展?
我们非常感谢对如何成功实施这一系统进行深入的技术审查和指导。
谢谢你。
HR Kim @韩华新能源