This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903AVQPWRG4

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1654137/lm2903-lm2903avqpwrg4

器件型号: LM2903
主题中讨论的其他器件: LM339

客户 Rockwell Collins 正在提高 LM2903AVQPWRG4 的高辐射率、并标有 43KG4 生产日期代码(生产日期代码 2410)

我们看到一个带有生产日期代码 2410 的器件、它的裸片也比所有其他材料小、因此我们遇到的问题是“是否与较小的裸片和组件的功能性能不同相关“?

标记有 43KG4 器件标识的器件似乎不符合失调电压或失调电流的规格、并且与之前测试的日期代码 2,241,23092409 和 2426 样片相比、偏置电流和电压增益测量值也似乎有明显不同。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    LM2903 系列受到多个 PCN 之下。  

    请参阅 LM339 系列的第 3 节应用手册:

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    “较小“的芯片是新芯片。

    “新“芯片的偏置电流 (~3nA) 比“旧“芯片 (24-30nA) 低约 10 倍。 较新的芯片速度稍快、因此它们往往会响应旧芯片可能“忽略“的信号。

    在数据表参数范围内运行时不应有任何差异、但在超出数据表参数(违反 VCM)的情况下运行时、行为可能会有差异。 请参阅应用手册的第 6.3 节。

    由于芯片是在不同的时间在多个封装厂引入的、因此仅生产日期代码并不是一个可靠的指标。主要过渡范围是 2022 年到 2025 年初。

    如第 3.6.1 和 3.6.2 节所述、标签上只有完整的批次代码(由 TI 解码)或“20L CSO“字段才会说明差异。