This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604:我是否应该为我的设计选择该元件。

Guru**** 2998680 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, TDC7200, TLV3604, TLV3502, TLV3511, TLV3512, TLV3601, TLV3602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1654233/tlv3604-should-i-select-this-component-for-my-design

器件型号: TLV3604
主题中讨论的其他器件: TDC7200、 TLV3502、TLV3501 、 TLV3511、 TLV3512、 TLV3601、TLV3602

此输出为差分输出。 这里有两个输出。 对于我的应用、我希望使用单个输出并将另一个输出接地。 可以这样做吗? 如果不建议使用其他一些传播延迟低、特别是小于 2ns 的比较器、 此外、所有 LVDS 输出是否都有相同的问题? CML 输出的情况、其中一个输出是其他输出的互补信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhirup,

    请勿将任何输出短接至地。 这将最终摧毁他们。

    请阅读“比较器输出“应用手册第 2.3.3 节和第 2.3.4 节、了解一些背景信息。

    比较器输出类型

    当上升/下降时间达到数百皮秒范围时、物理定律 (I = C* dv/dt) 开始适用于具有宽电压摆幅的输出 — 在这种情况下,每次输出转换都可能具有数百 mA 的电流尖峰。 在 100ps 时摆动 400mV 比在 100ps 时摆动 5V 更容易。 因此您没有在 3ns 以下看到许多推挽输出器件。

    LVDS 和 CML 的输出摆幅均约为 400mV、以共模电压(通常约为 1V)为中心。 对称的反向电流实际上更容易在电源上产生、因为它们会相互抵消。

    LVDS 通过 两个输出之间 100 欧姆的电阻引导 4mA 电流、因此在技术上不应使用单端。 端接一个输入并使另一个输入悬空将导致一些对称问题(输出电流不再平衡,  TPLH 和 TPHL 可能不相等)。  

    CML 切换电流位于端接电阻之间。从技术上讲、您可以仅使用一侧。 但与 CML 相同、您确实希望保持一切平衡以实现对称性。

    对于 LVDS 和 CML、我会根据需要加载它们、但您可以从一个输出中分接。

    我们最快的单端推挽输出是 TLV3601/2/3系列器件、2.5ns。 之后、您会进入低电压摆幅差分输出。

    您的应用是什么? 您正在驾驶什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的比较器输出应该进入 TDC7200 的启动和停止引脚。 我使用 2 个比较器、因为我的 START 和 STOP 引脚信号具有不同的基准电压。 因此、我需要一个低传播延迟比较器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的比较器输出应该进入 TDC7200 的启动和停止引脚。 我使用 2 个比较器、因为我的 START 和 STOP 引脚信号具有不同的基准电压。 因此、我需要一个低传播延迟比较器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV3604 旨在连接到已经具有 LVDS 输入的器件(通常是 FPGA)。

    您需要多大的传播延迟? TLV3601/TLV3602 有 2.5ns;TLV3501/TLV3502、4.5ns;TLV3511/TLV3512、6ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhirup,

    如果每个输入都有一个比较器、则*两个*引脚将平均延迟 2.5ns、净差值为 0ns(理论上)。 TDC 仅对上升沿和停止沿之间的时间进行计数。 不管实际延迟是 500ps 还是 2.5ns、

    任何时间误差都可以校准掉(不管怎样,您都必须校准)。

    我将使用两个 TLV3601 — 一个在开始,一个在停止。