This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:EVM 未连接

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1654110/mcf8329evm-evm-is-not-connected

器件型号: MCF8329EVM

即使在为具有 12V 电压的 EVM 器件供电后、仍然显示 EVM 未连接。
image.pngDK_INVOICE_126966394.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    请确认 R47 电位器位置正确、并验证位于连接器 J9 的 SPEED/WAKE 引脚上的电压测量。 该引脚应显示 3.3V。

     

    谢谢、

    Dhinesh