Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TAS2563YBGEVM-DC
Thread 中讨论的其他器件: TAS2563
我们在电流预算约为 130mA 的电池供电产品中使用 TAS2563 BGA 放大器。
我们注意到:
-
放大器在播放音乐时消耗的电流约为 65mA。
-
在高低音声音时、电流会增大至 105mA。
这种消耗水平是我们的应用需要考虑的一个问题。 能否说明是否有任何设置、调优选项或低功耗配置可用于降低功耗?