请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TLV7041
TLV7041DPWR 芯片的焊盘的镀层和厚度是多少? 我们目前面临的问题是、使用三种类型的焊锡膏来验证芯片焊盘时、很难形成 IMC 层。 您能否确认此芯片是先切割后再镀锡、还是在切割后镀锡?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TLV7041
TLV7041DPWR 芯片的焊盘的镀层和厚度是多少? 我们目前面临的问题是、使用三种类型的焊锡膏来验证芯片焊盘时、很难形成 IMC 层。 您能否确认此芯片是先切割后再镀锡、还是在切割后镀锡?
您好:
供应商使用 NiPdAu 对铜引线框进行预镀。
引线框被模制为条带、然后从条带中锯成单个单元。 因此、您可以在锯出的边缘看到裸铜。 我们 不会 在锯切后重新制版。
尽管外露的侧边缘是裸铜、但底部焊盘仍采用 NiPdAu 进行电镀/成品。
镀层厚度:(最小值/典型值/最大值)
NI = 0.25/ 0.5/ 1.25μm
Pd = 0.02μm
AU = 0.005/0.015/ 0.0625μm