This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:比较器在上电期间将输出驱动为低电平

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1654877/tl331-comparator-driving-output-low-during-power-up

零件号: TL331
主题中讨论的其他器件: TLC372

您好、

我观察到、当 上电期间 Vcc 上升至超过约 0.7V 时、一些比较器会将其输出驱动为低电平、而不管同相和反相输入的电压电平如何。

相比之下、TLC372 等其他器件不会出现该行为。

是否有办法从数据表中确定特定比较器在启动期间的行为?

此致、

Torbjörn ó n Andersson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Torbjörn

    TI 不保证低于指定最低电源电压时的输出行为。

    您不能从一个设备的小样本中概括*所有*比较器的行为。 CMOS 和双极设计差别很大。

    因此、我们推出了具有已知启动状态 (POR) 的比较器。

    在 POR 期间、器件必须通过特定的最低电源电压电平、并且还可能增加几微秒的延迟。

    具有 POR 的器件使其在数据表上非常明显、并说明了数据表“应用“部分中的 POR 行为。

    您可以通过在选择表中选择“POR“特性筛选器来选择器件:

    https://www.ti.com/product-category/amplifiers/comparators/products.html#2192=POR&

    通常、集电极开路/漏极开路器件将在 POR 期间保持高电平。 推挽可以是低电平或高阻态 请查阅数据表。