请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMH6722
我们在设计中使用的是 LMH6722SD。 此器件采用 WSON (NHK) 14 引脚封装、带有外露散热焊盘。 我想说明一下如何以电气方式连接外露散热焊盘。
我在数据表中看不到裸露散热焊盘应(或不应)连接到哪个电势的任何说明。
在我们的设计中、LMH6722SD 由双电源供电 (V+为 5V、V-为–5V)。 在我们当前的电路板设计中、散热焊盘连接到电源中点 (0V、“接地“)。
请您澄清以下几点:
- 我已经看到其他运算放大器数据表规定了散热焊盘应连接到最大负电势 (V-)。 LMH6722SD 应该连接到什么电位?
- 由双电源 (+/- 5V) 供电时、LMH6722SD 的散热焊盘是否允许连接到 0V/接地端?
- 如果不允许、为什么不允许? 这是否会导致行为不稳定、损坏、电流消耗过大等?
感谢您的帮助。