Other Parts Discussed in Thread: OPA838
器件型号: LMH6643
主题中讨论的其他器件: OPA838
您好、
我的客户目前正在使用 LMH6643MMX 评估信号放大电路。 他们很难判断实际信号波形结果是否根据设计意图进行放大。 他们想知道如何设置放大电路的标准、您能告诉我们您的意见吗?
具体来说、实际测量值不在反相放大器电路放大信号的理论值范围内、很难判断。
由于输入信号是 300kHz 正弦波、他们认为该信号会受到增益频率特性的影响、但手工计算时很难作为参数输入、只能减少电阻误差。
此外、他们表示发现+/- 5%的偏差与理论值不同、但我找不到证据的来源、上述认可基于运算放大器的特性。 您能否告诉我们、作为评估是否合适?
这是一个抽象的咨询,但我们感谢您的考虑。
此致、
Hattori 先生。