零件号: LMC6484
尊敬的 TI 工程师
查询 LMC648x CMOS 放大器的电源连接。
将 1.65V 的基准电压连接到放大器的正极端子。
反馈电阻器连接到放大器的负极端子和输出端子。
通过一个电阻器将–5V 至+5V 的直流电压连接到放大器的负极端子。
这用于将±5V DC 电平转换为 0V 至 3.3V。
我目前对 IC 电源的连接方法有疑问。
V+端子连接到 3.3V。 V-端子连接到 0V (GMD)。
此连接方法是否正常?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
零件号: LMC6484
尊敬的 TI 工程师
查询 LMC648x CMOS 放大器的电源连接。
将 1.65V 的基准电压连接到放大器的正极端子。
反馈电阻器连接到放大器的负极端子和输出端子。
通过一个电阻器将–5V 至+5V 的直流电压连接到放大器的负极端子。
这用于将±5V DC 电平转换为 0V 至 3.3V。
我目前对 IC 电源的连接方法有疑问。
V+端子连接到 3.3V。 V-端子连接到 0V (GMD)。
此连接方法是否正常?
谢谢你。
您好:
我已经整理了一个电路仿真、供大家详细讨论。 下面您可以看到、我运行了直流电势分析以及交流性能和噪声。 对于输入信号、您可以使信号以共模电压为基准或以接地为基准。 如果它以地为基准、则需要对输入进行交流耦合、以便电路的直流偏置保持按预期偏置。 因此、我已将交流耦合添加到输入端。
总噪声是通过 100k 和 30k 电阻器执行的。 如果将噪声降低 10 倍、则可以降低噪声、如下方的噪声图所示。
3dB 点位于 1.59kHz。 我还附上了 Tina Simulation 供您进行分析。

此致、
Chris Featherstone