This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:输出无法在超过 300MHz 时达到 5.5V

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37A75, TRF37B75, THS3491DDAEVM, TRF37C75, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1648189/ths3491-output-can-not-reach-5-5v-beyond-300mhz

器件型号: THS3491
主题中讨论的其他器件: TRF37C75 、TRF37A75、TRF37B75

亲爱的

 客户发现、输入信号超过 300MHz 后、输出无法达到 5.5V、仅约 2V、这是否正确? 但仿真可以达到 5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享包含客户正在使用的电源电压值的原理图? 有关输入信号的信息也很有用。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     客户使用 THS3491DDAEVM、 TRF1108-DAC39RF 输出作为输入 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能共享这些电源吗? 是否有器件正在 驱动 的负载、或者您只是在输出端进行探测? 预期的输出是 5.5Vpp 吗?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     客户 使用 LT3090 和 LT3045 输出±8V 电源、然后使用示波器。 我们需要使用正弦波对示波器模块进行校准、其输出频率为 40MHz、–600MHz 为 5mV 至 5.5V。  最佳频率响应约为 1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认此测量是在输出端没有任何负载的情况下进行的。 使用与您提到的类似的电源配置、该器件在 5Vpp 下可获得大约~500MHz 的带宽。 我想知道负载是否会影响测量。 如果您在放置 50 欧姆端接电阻的器件输入端进行探测、 您的输入信号是否在目标频率以下具有相同的振幅?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      增加输入电压确实可以输出、但频率响应太差。 您是否推荐其他更好的器件? 与 TRF37C75 类似、峰峰值电压 5.5V、频率范围为 40M –600MHz。

    客户 希望制造 5520 示波器校正模块、其峰峰值电压在 600Mhz 范围内高达 5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是我们 性能最高的 大信号带宽器件。 遗憾的是、我们目前没有能够在 600MHz 上输出 5.5Vpp 的器件。 我很惊讶、300MHz 的表现会下降很多、但如果没有一定程度的衰减、它可能无法达到 600MHz、因为其 3dB 带宽为 5Vpp 下的 550MHz。

    我可以将您的主题转发给我们的射频放大器团队、看看他们是否有一款能够在这些频率下输出 5.5Vpp 的器件。

    此致、

    Ignacio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ignacio。

    您好、

    系统似乎不需要支持直流 (0Hz)、f 是 40MHz 转 600MHz、并且已经使用 TRF1108-DAC39RF。

    根据详细信息、我怀疑校准的示波器负载配置是 50Ω、他们正在寻找与 TRF37C75 类似的器件。

    TRF37C75 是否可以正常工作?

    如果这些增益型号中有一种更合适、我们在此 TRF37x75、TRF37A75 和 TRF37B75 中提供引脚对引脚兼容的增益型号。

    基乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      TRF35C75 由 5V 电源供电并输出峰峰值电压超过 3.5V 的波形、所有波形都使用 50 Ω 端接电阻器会严重失真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     还有其他意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TRF37C75 的 OP1dB 接近 19dBm (50Ω 上为~5.6Vpp)、因此如果还需要考虑线性度、则需要减小该值、而 3.5Vpp 大约正好在该值下会开始看到波形失真。

    对于 TI 器件、我认为我们回到了 THS3491。

    如果源极和负载都是 50Ω、则放大器必须在总负载为 100Ω 的情况下在输出端直接摆动 11Vpp、以便在 50Ω 负载下获得 5.5Vpp。 借助 THS3491、这些器件应该能够在 50Ω 中获得大约~5.5Vpp 的 300MHz、如果使用反相配置、可能会多一点、但不使用 600MHz。

    负载是 50Ω、还是 1MΩ Ω 端接(许多示波器都正常)、还是两者之间负载较轻?

    如果必须是 50Ω 负载、则需要一个射频放大器(或 PA,功率放大器)、该放大器支持 40MHz 频率大于 600MHz、约为 24dBm 至 25dBm OP1dB、TI 目前没有该放大器。

    基乌尔