This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111 和 HART 应用

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1655197/xtr111-xtr111-and-hart-application

器件型号: XTR111

XTR111 用于生成 0–20mA 输出、并且为了进行 HART 设计、HART 信号叠加在其之上。

  1. XTR111 是否支持 HART?
  2. 在基于 XTR111 设计 HART 时、有哪些风险和劣势?
  3. HART 应用是否有任何其他建议选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    由于该器件使用的内部斩波电流镜架构、因此不建议将 XTR111 与 HART 协议一同使用。 该开关频率将干扰 HART 通信。  

    我建议改用 XTR200、因为它没有这种架构、可以与 HART 协议一同使用。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley