Other Parts Discussed in Thread: INA281, INA228, INA229
器件型号: INA281
主题中讨论的其他器件: INA228、 INA229
INA281 能否检测极弱的电流(微安级)?
电压范围为 10V 至 100V
电流检测电阻为 60m Ω。
我曾尝试在 SPICE 中进行仿真、但无法测量任何内容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hiroyuki、
INA281 µA μ V 范围内的高 IB 会给您带来以下问题: 【常见问题解答】INA190:偏移 (Vos) 和偏置电流 (IB) 如何影响低电流测量。 因此、我认为 INA281 不适合进行这些测量。 我最接近您的要求的是数字电源监控器、但电压限制为 85V。 INA228/INA229 具有低 IB 和最高 VCM 范围。 失调电压仍然起着重要作用、我将在下面提供 INA281 的示例、但该示例可用于任何电流检测放大器。
即使常见问题解答中提到的低电流限制、失调电压和低摆幅也会限制 INA281 上的数字、因为它是单向的。
例如、IB 已校准掉。 摆幅低为 20mV。 因此、在 A5 = 20mV/500 = 40µV μ A 条件下、您可以在输入端测量的最低电压。 使用 60mΩ 的 Rshunt、这意味着可以测量的最低值为 40µV μ 60mΩ= 666.67µA。 INA281 的失调电压误差为 150µV μ V、因此误差可能会更大、因此您需要 2.5mA = 150µV μ V/INA281 60mΩ。
此致、
Javier
你好 Motegi-San、
Javier 本周就在外边、所以当他走开时我会讲这个话题。 以下是我对您的问题的回答:
根据 TI、摆幅低电平似乎为 20mV。 这是否意味着我别无选择、只能增大电流检测电阻?
如果您必须使用 INA281、那么是的、您需要增大分流电阻才能测量低阻值。 但是、这也会限制您可以测量的高值。
这是否也意味着我应该选择具有低失调电压的器件?
低失调电压无疑有助于进行低电流测量、尤其是在您无法进行任何校准时。
由于您需要测量低电流、并且似乎受到相对于接地摆幅参数的限制、因此您可能还需要考虑双向器件或允许您选择零电流基准点的器件、这样就不会受到相对于接地摆幅的限制。 例如、如果使用 INA241、则可以选择基准点、而不必担心摆动到接地端的限制。 该器件的失调电压也低于 INA281、但它确实具有更高的输入偏置电流 正如 Javier 所说、我们的较高电压器件没有那么低的输入偏置电流、非常适合您的系统。
以下是我们所有符合您电压要求的器件的链接:
https://www.ti.com/product-category/amplifiers/current-sense/products.html#726max=110%3B120&
您可以根据其他所需参数调整筛选器。
以下是指向误差计算器工具的链接、您可以使用该工具根据您的系统参数比较不同的器件:
https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL
另一种选择是、如果系统中正常、则进行低侧感应。 如果进行低侧检测、则可以使用输入偏置电流小得多的器件。
此致、
Mitch